保存并提交更改

保存并提交更改

保存进度并将更改提交到本地版本控制存储库。
小贴士: 有关版本控制的更多信息(包括如何将更改推送到远程存储库),请参见版本控制
  1. 在工具栏中,选择
    保存并提交
  2. 如果需要,在提示中选择
    打开 FactoryTalk Optix Studio 选项
    以配置用户名和电子邮件。
    需要提供用户名和电子邮件才能将更改提交到存储库。
  3. 输入有意义的提交消息。
    例如,输入
    Configured quick start project
  4. 选择
    确定
要查看提交历史记录并将项目还原到某次提交,请选择
查看历史记录
提交历史记录
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal