搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
部署
将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到客户端设备。
创建项目
管理客户端设备
部署 FactoryTalk Optix 应用程序
导出 FactoryTalk Optix 应用程序
导入 FactoryTalk Optix 应用程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal