搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
管理客户端设备
添加、移除、复制和选择网络中可用的目标客户端设备。
仿真器
(默认的目标客户端设备)在开发计算机的本地运行。有了
仿真器
,无需安装
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
软件,即可测试
FactoryTalk Optix 应用程序
。
小贴士:
不支持重新启动
仿真器
,以免意外重新启动安装了
Windows
®
的设备。
部署
添加客户端设备
移除客户端设备
复制客户端设备
选择客户端设备
项目加密
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal