部署 FactoryTalk Optix 应用程序

在部署
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序后,
Rockwell Automation
客户端设备会自动运行该应用程序。其他客户端设备会要求您手动启动设备上的应用程序或将应用程序配置为自动启动。
使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
将部署到本地或远程设备。使用
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
将仅部署到远程设备。
FactoryTalk Optix Studio
使用
FactoryTalk Remote Access
将部署到远程设备。
重要提示: 如果客户端设备上已在运行一个
FactoryTalk Optix 应用程序
,则部署另一个
FactoryTalk Optix 应用程序
会停止已在运行的应用程序。
先决条件
  • 请确认
    FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
    在客户端设备上运行。
    重要提示: 为了正常运行,
    FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
    要求 TCP 端口 49100 可访问,还要求提供一个配置了密码的有效用户名。
  • 请确认客户端设备具备有效的许可证。
    重要提示: 如果客户端设备未获得许可,
    FactoryTalk Optix 应用程序
    会在演示模式下运行,并在两小时后自动停止。
  • 配置设备。
    重要提示: 配置本地或远程设备。要配置本地设备,请参见管理客户端设备。要配置远程设备,请打开
    FactoryTalk®Hub
    并访问
    FactoryTalk Remote Access
    。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    域视图
    并滚动到
    添加设备
    。远程设备还必须安装并配置了
    FactoryTalk Remote Access
    运行时客户端。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    客户端配置
  1. 部署
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 选择已配置的设备。
    有关更多信息,请参见选择客户端设备
  3. 如果选择的是远程设备,则必须首先与该设备建立 VPN 连接。选择
    VPN
    或远程桌面连接(通过选择
    远程桌面
    )。
  4. 选择
    运行
  5. 输入客户端设备的用户密码,然后选择
    确定
要在客户端设备上停止
FactoryTalk Optix 应用程序
,请选择
停止
提醒事项: 当焦点不在远程桌面上时,如果配置了
MouseUp
MouseClick
事件,在远程桌面上单击并按住按钮时,按钮将自动递增。这是因为通过单击并按住按钮可将焦点放置到远程桌面上,继而自动执行
MouseUp
MouseClick
事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal