导出 FactoryTalk Optix 应用程序

导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,以将该应用程序部署到无法通过网络访问的客户端设备。
  1. 选择
    保存
    旁边的箭头以打开下拉菜单,然后选择
    导出
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 在该对话框中,填写:
    • 平台
      。选择客户端设备的操作系统。
    • 位置
      。键入要将
      FactoryTalk Optix 应用程序
      保存到的位置的路径。或者,选择文件夹图标以浏览到该文件夹。
      小贴士: 一个文件夹只能包含一个
      FactoryTalk Optix 应用程序
      。每个
      FactoryTalk Optix 应用程序
      必须使用一个单独的文件夹。
  3. (可选)填写
    密码
    以使用密码保护所导出的应用程序(如果可用)。
    导出的应用程序会加密。将应用程序导入到客户端设备时,系统将提示您输入密码。
  4. 选择
    导出
在导出
FactoryTalk Optix 应用程序
时会显示一个进度窗口。导出完成后,将出现一个对话框,通知您
FactoryTalk Optix 应用程序
已成功导出到指定位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal