添加图形对象实例

向用户界面编辑器中添加图形元素,以创建图形元素实例并让对象或元素在运行时显示在
FactoryTalk Optix 应用程序
中。
  1. 在
    项目视图
    中,双击要向其添加图形对象的窗口。
    将在编辑器中打开此窗口。
  2. 从
    类型视图
    中,选择所需的文件夹以导航到要添加的图形元素,然后将该图形对象拖到此窗口中。
该图形对象的实例将添加到此窗口和
项目视图
中。如果向同一窗口中添加同一图形对象的多个实例,则会在
项目视图
和
名称
属性中为对象名称附加一个递增数字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal