配置版本控制

您创建的版本项目需要使用版本控制。默认情况下,所有的项目都使用版本控制。
如果您已在计算机上使用版本控制,则会自动在
FactoryTalk Optix Studio
中配置版本控制。如果您尚未在计算机上使用版本控制,请在
FactoryTalk Optix Studio
中配置版本控制。
  1. 在标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 选择
    版本控制
    。
  3. 在
    版本控制用户配置
    中的
    用户名
    中,键入您的用户名。
    小贴士:
    用户名
    是在打开项目的
    查看历史记录
    时出现在提交旁边的名称。“查看历史记录”还会使用头像来标识您的提交内容,该头像使用您的用户名的第一个字母。
  4. 在
    用户电子邮件
    中,键入您的电子邮件地址。
  5. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal