在开发计算机上启动调试

将运行时应用程序部署到远程计算机,然后在开发计算机上启动调试过程。
  1. 在开发计算机上启动调试
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    。
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    中,将
    FTOptixApplication
    部署到目标设备:
    1. 在工具栏,选择
      运行
      旁边的向下箭头,然后选择配置目标设备。
    2. 选择
      运行
      。
    3. 如果需要,提供所需的凭据并选择
      确定
      。
  4. 在 Visual Studio 中,启动调试过程:
    1. 在
      Debug
      菜单中,选择
      Attach to Process
      。
    2. 将
      ConnectionType
      设置为
      Default
      。
    3. 将
      ConnectionTarget
      设置为执行 准备远程调试目标计算机 时获取的名称和端口。
    4. 选择
      Find
      ,然后选择目标设备。
    5. 在
      Windows 身份验证窗口
      中,输入目标设备用户凭据。
    6. 在
      Available Process
      中,选择
      FTOptixRuntime.exe
      进程。
    7. 选择
      Attach
      。
调试过程将开始。要停止远程调试过程,请关闭 Remote Debugger 桌面应用程序或者停止 Visual Studio 中的调试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal