开发确认对话框

创建在选择某个按钮后显示的确认对话框。此项目涉及到创建自定义的方法调用。
应用程序示例 - 保存对话框
应用程序示例 - 应用值对话框
提醒事项:
下载示例项目:
DialogConfirmation.zip
先决条件
应用程序设计示例 - 确认对话框
应用程序设计示例 - 保存面板
应用程序设计示例 - 值面板
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal