创建对话框的上下文对象

借助上下文对象,可以在不同窗格中针对不同的用途重用同一个对话框类型。
  1. 创建上下文对象:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      模型
      对象
      。
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      ConfirmationDialogContext
      。
  2. 将上下文对象转换为对象类型:
    1. 在
      类型视图
      中,双击
      用户界面
      。
    2. 在
      项目视图
      中,将
      ConfirmationDialogContext
      拖到
      类型视图
      窗格中。
      项目视图
      中将出现
      ConfirmationDIalogContextType (type)
      。
    3. 在
      项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContext
      ,然后选择
      删除
      。
  3. 配置上下文对象类型:
    1. 在
      项目视图
      中,选择
      ConfirmationDialogContextType (type)
      。
    2. 在
      属性
      中,选择
      Add
      ,然后选择
      变量
      。
    3. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Message
      。
    4. 选择
      Int32
      ,然后选择
      LocalizedText
      。
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    5. 移除
      Message
      变量值。
    6. 在
      项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContextType (type)
      ,然后选择
      新建
      方法调用
      。
    7. 将光标悬停在方法调用上,选择
      Edit
      并输入
      OnConfirm
      。
    8. 在
      项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContextType (type)
      ,然后选择
      新建
      方法调用
      。
    9. 将光标悬停在方法调用上,选择
      Edit
      并输入
      OnCancel
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal