开发特定于用户的持久设置

创建用于显示或隐藏时钟标签的复选框,对于当前登录的用户,复选框的状态是永久的。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
UserSpecificPersistentSetting.zip
先决条件
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal