创建时钟标签

创建用于显示当前时间的标签。
  1. 创建标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      ClockLabel
      。
  2. 配置标签
    1. 重要提示:
      执行此步骤时,在动态链接对话框底部的
      格式
      下拉菜单中选择时间格式。
      例如,选择
      h:mm:ss [AM/PM]
      。
      在
      属性
      中,在
      文本
      和
      ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      时间
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    2. 在
      属性
      中,在
      可见
      和
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ShowClockCheckBox
      活动
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal