开发用于可视化定期任务的界面

此界面用于对长期运行的任务进行可视化。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
PeriodicTaskVisualization.zip
先决条件
小贴士: 请勿将项目标题设置为
PeriodicTask
。这是保留的命名空间。
  1. 开发项目
  2. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal