创建应用程序界面

创建仪表、标签、数字调整框和按钮。
  1. 创建仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,展开
      UI
      文件夹。
    2. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      圆形仪表
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      值
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 创建值标签:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      ValueLabel
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      VALUE
  3. 创建步骤标签:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      StepLabel
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      STEP
  4. 创建数字调整框:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      数字调整框
      。
    2. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      值
      Step
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 创建消息标签:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      MessageLabel
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      值
      Message
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 创建启动按钮:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      StartButton
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      START
    4. 使用表达式计算器
      !{0}
      在
      已启用
      和
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      值
      IsRunning
      之间创建高级动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    5. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      ProcessVariableSimulatorLogic
      StartMethod
      。
      小贴士: 如果无法完成此步骤,请保存并重新打开项目。
  7. 创建“停止”按钮:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      StopButton
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      STOP
    4. 在
      已启用
      和
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      值
      IsRunning
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    5. 在
      事件
      窗格中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      模型
      ProcessVariableSimulator1
      ProcessVariableSimulatorLogic
      StopMethod
      。
      小贴士: 如果无法完成此步骤,请保存并重新打开项目。
  8. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal