开发存档管理器

使用预先配置的 Zip Unzip NetLogic 创建、提取和用密码保护 ZIP 存档。
示例应用程序
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ArchivesManager.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal