创建界面元素

创建所需的文本框和按钮。
  1. 创建变量:
    1. 在
      项目视图
      中,创建三个变量,方法是右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
      。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Source
      • Target
      • Password
    3. 对于每个变量,在
      属性
      中选择
      Int32
      ,然后选择
      String
      并清除值。
  2. 创建源文件路径文本框:
    1. 在
      项目视图
      中,展开
      UI
      。
    2. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    3. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      SourceBox
    4. 在
      属性
      中,将
      占位符文本
      设置为
      Source file path
    5. 在
      文本
      和
      ProjectName
      模型
      Source
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 创建目标文件路径文本框:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      TargetBox
      。
    3. 在
      项目视图
      中,选择
      TargetBox
      。
    4. 在
      属性
      中,将
      占位符文本
      属性值设置为
      Target file path
    5. 在
      文本
      属性和
      ProjectName
      模型
      Target
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  4. 创建密码文本框:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      PasswordBox
      。
    3. 在
      项目视图
      中,选择
      PasswordBox
      。
    4. 在
      属性
      中,将
      占位符文本
      属性值设置为
      Password
    5. 在
      属性
      中,将
      控件类型
      属性值设置为
      Password
      此设置用于对输入的密码进行模糊处理。
    6. 在
      文本
      属性和
      ProjectName
      模型
      Password
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 创建 Zip 按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      ZipButton
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性设置为
      Zip
    4. 在
      事件
      窗格中,选择
      MouseClickEvent
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      CreateZipArchive
      。
  6. 创建 Unzip 按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      UnzipButton
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      属性设置为
      Unzip
      。
    4. 在
      事件
      窗格中,选择
      MouseClickEvent
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      UnzipArchive
      。
  7. 将 NetLogic 与变量链接:
    1. 在
      项目视图
      中,展开
      NetLogic
      文件夹。
    2. 选择
      ZipUnzipLogic
      ,在
      属性
      中,在以下二者之间创建动态链接:
      • Password
        和
        ProjectName
        模型
        Password
      • Source
        和
        ProjectName
        模型
        Source
      • Target
        和
        ProjectName
        模型
        Target
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  8. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal