程序
程序包含函数、功能块以及设备中的关联定义。一个项目最多可包含 256 个程序。
使用以下编程语言创建程序:
在“
项目组织管理器
”中,使用“程序
”节点可以执行以下操作︰- 创建控制器程序。
- 将程序从您的计算机导入到FactoryTalk Design Workbench。
- 将复制的程序粘贴到节点下以复制程序。
- 将中断添加到控制器项目。
- 通过将程序移动到其他程序之前或之后,可以更改程序的执行顺序。
- 打开程序。
- 重命名程序。重命名用户程序会自动更新对该程序的所有引用。
提供反馈