用户定义的函数
- 功能块图 (Function Block Diagram, FBD)
- 梯形图 (Ladder Diagram, LD)
- 结构化文本 (Structured text, ST)
用户定义的函数 (UDF) 将定义只需要一个输出的简单计算。创建后,可以像使用其他功能块一样在
FactoryTalk Design Workbench
中重用它。
小贴士:
UDF 输入参数支持数组和结构化数据类型。UDF 输出参数只支持简单数据类型。
使用“
用户定义的函数
”节点可以执行以下操作︰使用“
用户定义的函数
”下的 <UDF-name>
节点可以执行以下操作:- 打开 UDF 的“参数”窗口,以执行以下操作:
- 创建输入或输出参数。
- 删除参数。
- 在 UDF 中向上或向下移动参数。
- 编辑参数属性。
提供反馈