将程序添加到项目
使用
项目组织管理器
将结构化文本 (Structured Text, ST)、梯形图 (Ladder Diagram, LD) 或功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序添加到控制器项目。先决条件
- 控制器处于脱机状态。
要将程序添加到项目
- 在“项目组织管理器”中,右键单击“程序”,然后选择“新建程序”。
- 在“新建程序”中,输入程序名称,选择程序类型,然后根据需要输入描述。小贴士: 程序名称长度必须为 1 到 128 个字符,以字母或下划线开头,后跟字母、数字或下划线。程序名称不得包含连续的下划线。
- 选择“创建”。小贴士:要重命名某个程序,请在“项目组织管理器”中选择该程序,然后在“属性”窗格的“名称”框中输入新名称。重命名用户程序会自动更新对该程序的所有引用。
提供反馈