中断概览
Micro800
控制器支持控制器程序中使用的中断。使用“
项目组织管理器
”中的“程序
”节点可以执行以下操作︰- 打开“新建中断”,为Micro800控制器程序创建不同类型的中断。
- 查看为Micro800控制器程序创建的中断列表。
- 选择中断,然后使用“属性”窗格编辑其属性。
- 将变量导入中断。
- 将中断导出到您的计算机。
- 使用语言编辑器打开并编辑中断。
- 使用局部变量网格将变量添加到中断。
- 删除中断。
中断类型 | 中断参数 |
|---|---|
事件输入中断 (Event input interrupt, EII) |
|
已选定定时中断 (Selected timed interrupt, STI) |
|
用户故障例程 | 如果程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 配置为自动启动,则当控制器转到“ 运行 ”模式时,“用户故障例程”中断会启动。没有可用的参数。 |
通用插件模块 (Universal plug-in module, UPM) | 自动开始 |
高速计数器 (High speed counter, HSC) |
|
控制器类型 | EII | STI | 用户故障例程 | UPM | 高速计数器 |
|---|---|---|---|---|---|
Micro810 LC10 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
Micro820 L20E | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Micro850 L50E AWB | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Micro850 L50E QBB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Micro850 L50E QVB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Micro850 L50E QWB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Micro870 L70E AWB | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Micro870 L70E QBB(N) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Micro870 L70E QWB(N) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
提供反馈