LCD 指令
通过向以物理形式连接至可编程逻辑控制器的设备发送信号,使用 LCD 指令从模块读取或向其写入数据。
指令 | 描述 |
|---|---|
在 LCD 屏幕上显示字符串或数字。 仅限 Micro810 LC10。 | |
在用户显示处于活动状态时读取可选远程 LCD 模块上的键状态。 仅限 Micro820 L20E。 | |
在用户程序中设置远程 LCD 背光参数。 | |
显示远程 LCD 屏幕的用户定义消息。 | |
在用户显示处于活动状态时读取可选 LCD 模块上的键状态。 仅限 Micro810 LC10。 |
提供反馈