LCD

LCD 指令可在可选 LCD 屏幕上显示字符串或数字。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10 控制器。
LCD
LCD
LCD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: LCD 切换至用户定义的屏幕(字符串显示在 LCD 屏幕上),而不是 I/O 状态屏幕。
  • FALSE:LCD 显示 I/O 状态屏幕的内容。
Line1
输入
STRING
显示在 LCD 第 1 行的字符串。
Line2
输入
STRING
显示在 LCD 第 2 行的字符串。
Line3
输入
STRING
显示在 LCD 第 3 行的字符串。
Line4
输入
STRING
显示在 LCD 第 4 行的字符串。
LCD
输出
BOOL
TRUE: 功能已启用。

LCD 示例

LCD 功能块图示例
LCD 功能块图示例
LCD 梯形图示例
LCD 梯形图示例
LCD 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal