KEY_READ(读取 LCD 上的键)
KEY_READ 指令可在用户显示处于活动状态时读取可选 LCD 模块上的键状态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10 控制器。KEY_READ

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
CKYL | 输出 | BOOL | TRUE: 按下 ESC 键持续 2 秒钟以上。 |
EKYL | 输出 | BOOL | TRUE: 按下“确定”键持续 2 秒钟以上。 |
CKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下 ESC 键。 |
EKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下“确定”键。 |
UKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下向上键。 |
DKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下向下键。 |
LKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下向左键。 |
RKY | 输出 | BOOL | TRUE: 按下向右键。 |
KEY_READ 示例
KEY_READ 功能块图示例

KEY_READ 梯形图示例

KEY_READ 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
提供反馈