LCD_BKLT_REM(远程 LCD 背光)

LCD_BKLT_REM 指令可在用户程序中设置远程 LCD 背光参数。
操作详细信息︰
当远程 LCD 显示屏为下列屏幕时,使用在 LCD_BKLT_REM 中定义的背光设置︰
  • 使用 LCD_REM 定义的用户定义屏幕。
  • 默认 I/O 状态屏幕。
  • 对于所有其他屏幕,使用的背光设置是使用远程 LCD 的菜单所定义的背光设置。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
LCD_BKLT_REM
LCD_BKLT_REM
LCD_BKLT_REM 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令。
TRUE: 执行 REM_LCD_BKLT,覆盖所有当前的背光设置。
FALSE:禁用 REM_LCD_BKLT,且远程 LCD 菜单设置生效。
Color
输入
UINT
背光颜色代码:
  • 0:白色
  • 1:蓝色
  • 2:红色
  • 3:绿色
  • 4-65535:保留
Mode
输入
UINT
  • 0:永久关闭
  • 1:永久开启
  • 2:闪存(1 秒间隔)
  • 3-65535:保留
LCD_BKLT_REM
输出
BOOL
TRUE: 成功执行了指令。
FALSE:在执行指令时发生错误。
Sts
输出
UINT
远程 LCD 操作的状态。
LCD_BKLT_REM 状态代码:
  • 0:Enable 输入为 False。
  • 1:成功。
  • 2:未检测到远程 LCD。
    出现以下情况时可能会发生:
    • 未将远程 LCD 物理连接到控制器或配线错误。
    • 串行端口设置不符合远程 LCD 要求。
  • 3:连接错误。
    当存在内部状态机错误时可能会出现此错误,如控制器固件版本和 RLCD 固件版本之间不兼容。
  • 4:颜色代码无效。
  • 5:模式无效。
  • 6-65535:已保留。

LCD_BKLT_REM 示例

LCD_BKLT_REM 功能块图示例
LCD_BKLT_REM 梯形图示例
LCD_BKLT_REM 梯形图示例
LCD_BKLT_REM 结构化文本示例
LCD_BKLT_REM 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal