搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
远程 LCD 概览
2080 远程 LCD 是一个外部设备,您可以通过嵌入式串行端口将它连接到以下控制器:
Micro820
L20E 控制器
Micro850
L50E 控制器
Micro870
L70E 控制器
要配置远程 LCD 设置和对其进行编程,请使用
“远程 LCD”配置页面
及
LCD_REM
、
KEY-READ-REM
和
LCD_BKLT_REM
功能块。
有关 2080-Remote LCD 和配线说明的详细信息,请参见
Micro820 可编程控制器用户手册
(出版号 2080-UM005)。
Micro800 控制器配置
远程 LCD 配置页面
选择要监控的远程 LCD 变量
删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal