远程 LCD 配置页面
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器提供远程 LCD
配置页面。使用该页面可以执行以下操作:- 打开“LCD 变量”视图,以选择要使用 LCD 模块监控的变量。
- 打开“串行端口”配置页面,以查看和配置串行端口设置。
- 启用按钮键读取。
- 指定 LCD 的背光设置。
- 指定 LCD 的消息和消息显示设置。
设置 | 描述 |
|---|---|
为远程 LCD 配置串行端口 | 在为远程 LCD 使用串行端口设置与默认通用工业协议设置之间切换。
默认情况下使用远程 LCD 设置。 |
状态 | 将远程 LCD 的状态指示为“ 已连接 ”或“已断开连接 ”。
|
LCD 变量 | 打开“ LCD 变量 ”视图(在控制器处于脱机状态时可用)。远程 LCD 显示屏最多支持 400 个变量。超过该限制将导致生成问题。 |
硬件设置 | |
启用按钮键读取 | 启用或禁用远程 LCD 的按钮键读取。默认情况下,它处于打开状态。 |
背光模式 | 指定远程 LCD 的背光行为。选项如下:
“ 间隔 ”为默认选择。 |
时间 | 指定将“ 背光模式 ”设置为“间隔 ”时的背光间隔。值范围为 10 到 120 秒。默认值为 30。 |
对比度 | 指定 LCD 上的背光对比度。值范围为 0 到 100%。默认值为 50%。 |
启动消息 | |
显示时间 | 指定启动消息显示在 LCD 上的持续时间。 值范围为 1 到 30 秒。默认值为 3 秒。 |
字体大小 | 指定 LCD 上启动消息的字体大小。选项如下:
“ 大 (8x16 像素) ”是默认选择。 |
最大大小 | 基于选择的“ 字体大小 ”显示启动消息的最大长度。该值为只读。 |
消息 | 指定远程 LCD 的启动消息。 默认启动消息为“ 2080-REMLCD ”。英语字符的预览效果最佳。 |
预览 | 显示将显示在 LCD 上的启动消息。 |
提供反馈