删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖
默认情况下,远程 LCD 设置将覆盖在
串行端口
配置页面上为 Micro820
L20E 控制器(支持远程 LCD)配置的通用工业协议设置。清除“
为远程 LCD 配置串行端口
”复选框可删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖。删除串行端口设置的远程 LCD 覆盖
- 在“项目组织管理器”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
- 在“控制器”树中,选择“远程 LCD”。
- 在“远程 LCD”配置页面上,清除“为远程 LCD 配置串行端口”复选框。
- 选择“串行端口”链接以打开“串行端口”配置页面,然后根据需要配置串行端口设置。
提供反馈