Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器的 EtherNet/IP 概览统计信息
“EtherNet/IP 概览”协议用于监控
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器的以太网统计信息。字段 | 描述 |
|---|---|
TCP 连接数 | |
活动 TCP 连接数 | 显示当前用于 EtherNet/IP 消息传送的活动 TCP 连接的数量。 |
最大 TCP 连接数 | 显示 EtherNet/IP 消息传送支持的最大 TCP 连接数。 |
未连接 | |
每秒发送的数据包数 | 显示最后一秒发送的 EtherNet/IP 已断开消息或数据包数量。默认情况下,由于有任务检查控制器的连接状态,因此该数字大约每 2 秒递增 1。 |
每秒接收的数据包数 | 显示最后一秒接收的 EtherNet/IP 已断开消息或数据包数量。默认情况下,由于有任务检查控制器的连接状态,因此该数字大约每 2 秒递增 1。 |
发送的数据包总数 | 显示发送的 EtherNet/IP 已断开消息或数据包的累积数量。 |
接收的数据包总数 | 显示接收的 EtherNet/IP 已断开消息或数据包的累积数量。 |
已连接 | |
每秒发送的数据包数 | 显示最后一秒发送的 EtherNet/IP 已连接消息或数据包数量。 |
每秒接收的数据包数 | 显示最后一秒接收的 EtherNet/IP 已连接消息或数据包数量。 |
发送的数据包总数 | 显示发送的 EtherNet/IP 已连接消息或数据包的累积数量。 |
接收的数据包总数 | 显示接收的 EtherNet/IP 已连接消息或数据包的累积数量。 |
每秒 I/O 数据包数 | |
每秒发送的 I/O 数据包数 (实际) | 显示系统在最后一秒传输的类 1 EtherNet/IP 数据包数量。 |
每秒接收的 I/O 数据包数 (实际) | 显示系统在最后一秒接收的类 1 EtherNet/IP 数据包数量。 |
每秒 I/O 数据包总数 (实际) | 显示系统在最后一秒接收、发送、禁用和拒绝的类 1 EtherNet/IP 数据包总数。 |
每秒拒绝的 I/O 数据包数 (实际) | 显示系统在最后一秒拒绝的类 1 EtherNet/IP 数据包数量。 |
I/O 数据包计数 | |
发送的 I/O 数据包数 | 显示系统传输的类 1 EtherNet/IP 数据包的累积数量。 |
接收的 I/O 数据包数 | 显示系统接收的类 1 EtherNet/IP 数据包的累积数量。 |
拒绝的 I/O 数据包数 | 显示系统拒绝的类 1 EtherNet/IP 数据包的累积数量。 由于连接已关闭或存在重复的多播地址,这些数据包先被接收后被拒绝。 |
丢失的 I/O 数据包数 | 显示未按顺序接收的类 1 EtherNet/IP 数据包的累积数量。 每个 UDP 数据包都有一个序列号,如果一个数据包缺失(损坏或丢弃),系统会在接收到下一个数据包后识别到这种缺失。缺失计数器会按缺少的数据包数递增。 |
I/O 数据包总数 | 显示系统接收、发送、禁用和拒绝的类 1 EtherNet/IP 数据包总数。 |
应用程序连接数 | |
类型 | 显示连接的类别:类 1 或类 3。 |
状态 | 显示连接的状态:活动和非活动。 |
运行时间 | 显示连接已保持的已用时间。 |
序列号 | 显示每个连接的唯一标识符。 |
O->T 数据包大小 | 显示发起方到目标数据包数据的大小(以字节为单位)。 |
T->O 数据包大小 | 显示目标到发起方数据包数据的大小(以字节为单位)。 |
接收的丢失数据包数 | 显示由于该特定连接而丢失的数据包数量。 |
提供反馈