搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
通信诊断
通信诊断页面显示控制器的
以太网
、
DeviceNet
或
串行端口
连接的实时统计信息。
当
Micro800
控制器处于连接状态时,这些页面会根据控制器的通信配置显示统计信息。
监视并诊断 Micro800 控制器
用于诊断的串行通信详细信息
Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器的以太网诊断
DeviceNet 通信诊断
系统通信诊断
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal