控制器运行模式更改

运行模式更改 (RMC) 允许在不中断控制器模式的情况下进行项目特定的更改。RMC 可用于使用
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器的项目。
要进入 RMC 模式,请确保控制器在下载、上载或搜索项目后处于以下模式之一:
  • 远程编程
  • 远程运行
    。控制器不处于“硬运行”、“硬编程”、“故障”、“挂起”或“下载”模式。
小贴士:
  • RMC 的内存限制在内存配置页面中定义。如果超出限制,您的 RMC 更改将无法完成。
  • 在 RMC 模式下重命名程序组织单元(POU)会在 RMC 的已分配内存中创建一个 POU。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal