运行模式更改操作

下表说明了运行模式更改 (RMC) 期间支持和不支持的更改。
运行模式更改操作
类别
支持的操作
不支持的操作
配置
  • 管理数据日志和配方。
  • 导出数据日志、配方、DNP3 映射、Modbus 映射和 PCCC 映射。
更改、添加或删除控制器或 I/O 配置。
变量和数据类型
  • 创建全局变量并更改其属性。
  • 更改在进入 RMC 之前添加的全局变量的以下属性:
    • 注释
    • 别名
    • 已保留
  • 更改或移除未被
    Micro800
    控制器配置引用的局部变量。
  • 删除或更改被
    Micro800
    控制器配置引用的局部变量的以下属性:
    • 注释
    • 别名
    • 已保留
  • 创建、更改或删除已定义的字。
  • 导出全局变量或局部变量。
  • 删除或更改被
    Micro800
    控制器配置引用的局部变量的属性,不包括
    注释
    、
    别名
    和
    已保留
    。
  • 删除现有全局变量。
  • 更改变量属性,或者在被全局变量引用的用户定义功能块(user-defined function block, UDFB)中添加或删除变量。
  • 创建、删除或更改用户定义数组和结构的属性,
    注释
    除外。
  • 更改或移除变量的项目值。
  • 更改维度变量的数据类型。
项目和 POU
  • 更改程序组织单元(POU)中的逻辑。
  • 在会话内或会话之间复制/粘贴 POU。
  • 重命名或删除其变量未被
    Micro800
    控制器配置引用的 POU。
  • 重置 UDFB 实例的初始值。
  • 将更新同步到 UDFB 或 UDF 中的引用。
  • 保存或导出项目。
  • 更改
    项目组织管理器
    中 POU 的顺序。
  • 在
    参数
    窗口中,更改未被全局变量引用的 UDF 或 UDFB 的参数。
  • 导出程序。
  • 重命名或删除其变量被
    Micro800
    控制器配置引用的 POU。
  • 添加或删除中断 POU,以及更改中断的属性。
  • 移除或重命名设备。
  • 以 XLSX 格式导入项目、POU 或变量。
  • 执行下载或上传。
  • 更改控制器。
提示:
  • 在 RMC 模式下更改定义字不会将更改下载到控制器。要将定义字更改下载到控制器,请在定义字更改的同时加入其他更改。
  • 如果对
    Micro800
    控制器配置未引用的数组或结构添加注释,则无法将 RMC 更改下载到控制器。
  • 在 RMC 模式下更改全局或局部变量的项目值后,重新连接到控制器时,无法再次进入 RMC 模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal