运行模式更改工具栏

运行模式更改 (Run Mode Change, RMC) 工具栏包含用于开始联机编辑、测试、接受、取消和完成更改的按钮。该全局工具栏位于
FactoryTalk Design Workbench
工具栏的右侧。
RMC 工具栏
项目
名称
描述
进入 RMC 按钮图标。
开始联机编辑
进入 RMC 模式。
测试 RMC 编辑按钮图标
测试编辑
构建程序组织单元以识别错误和警告。
RMC 工具栏中的“接受编辑”按钮图标。
接受编辑
接受更改。要在下次连接到控制器时保留并查看它们,请在接受更改后再断开连接。
RMC 工具栏中的“取消编辑”按钮图标。
取消编辑
取消您所做的更改。
RMC 工具栏中的完成编辑图标。
完成编辑
将更改下载到控制器,但不测试或接受更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal