进行运行模式更改

运行模式更改 (RMC) 允许在不中断控制器模式的情况下进行项目特定的更改。RMC 可用于使用
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器的项目。
先决条件
在下载、上载或搜索项目后,控制器处于以下模式之一:
  • 远程编程
  • 远程运行
    。控制器必须无故障,并且未处于“硬运行”、“硬编程”、“故障”、“挂起”或“下载”模式。
进行 RMC 更改
  1. 在 RMC 工具栏中,选择 “进入 RMC 按钮”图标 以进入 RMC 模式。
  2. 根据需要进行更改。
  3. 通过执行以下操作之一,将项目下载到控制器:
    • 选择 RMC 工具栏中的“完成编辑”图标,以在不进行测试的情况下将项目下载到控制器。“完成”操作无法撤销。
      当您选择 RMC 工具栏中的“完成编辑”编辑图标以完成编辑时:
      • 首先,将接受任何未经测试或未被接受的编辑。如果这些编辑中的任何一项编辑发生验证错误,“完成”过程将会停止。
      • 接下来,如果没有验证错误,则会将所有 RMC 更改下载到控制器。
      • 最后,如果控制器处于
        运行
        模式,则将开始执行编辑。
    • 选择 “测试 RMC 编辑”按钮图标 以生成程序组织单元,根据需要解决错误或警告,然后选择 RMC 工具栏中的“接受编辑”按钮图标,以将项目下载到控制器。
    小贴士: 如果在断开与控制器的连接前未对更改进行测试、接受或完成,则在重新连接到控制器时,您可以进入上一阶段以继续进行 RMC 更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal