导出局部变量

使用“
项目组织管理器
”将以下程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 的局部变量导出到 CSV 或 XLSX 文件:
  • 结构化文本程序
  • 梯形图程序
  • 功能块图程序
  • 用户定义的功能块
  • 用户定义的函数
不会导出以下自动生成的变量:
  • I/O 变量,例如 _IO_EM_DO_00
  • 运动变量,例如数据类型为 AXIS_REF 的运动轴变量
  • 中断变量,例如 UFR
默认情况下,该文件将导出到 Downloads 文件夹,并命名为
<project-name_controller-name_POU-name>.csv/xlsx
。
导出局部变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,找到包含要导出的局部变量的 POU。
  2. 右键单击该 POU,然后选择
    导出
    局部变量
    。
  3. (可选)在“
    导出局部变量
    ”中:
    • 输入文件名。
    • 选择文件格式。
    • 选择导出路径。
    配置导出路径、名称和文件格式
  4. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal