导出文件说明

在导出过程中,系统会从项目复制选择的元素及其所有子元素,并将其导出到特定格式的文件。
下表列出了导出类型、导出的文件中包含的内容以及文件命名规范。
导出说明表
导出类型
文件命名规范
导出的文件内容
<project-name>
.ftdwa
包括设备配置和程序的所有项目元素
<project-name_controller-name_program-name>
.m8a
包括局部变量的所有程序元素(不包括全局变量)
<project-name_controller-name_program-name>.csv/xlsx
所选程序或功能块的所有局部变量
<project-name_controller-name_global>.csv/xlsx
项目的所有全局变量,不包括自动生成的变量
<project-name_controller-name_data_type>
.m8a
项目中用户定义的所有数据类型,包括数组和已定义的字,但不包括自动生成的数据类型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal