添加变量、输入引用或输出引用

变量、输入引用和输出引用是功能块用于执行其操作的连接点。
  • 变量是输入和输出变量的连接点。
  • 输入引用是输入变量的连接点。
  • 输出引用是输出变量的连接点。
向 FBD 程序中添加变量、输入引用或输出引用
  1. 从“
    工具箱
    ”中,将以下各项之一拖至有效位置:
    • 针对变量的 “添加变量”按钮。
    • 针对输入引用的 “输入引用”按钮。
    • 针对输出引用的 “输出引用”按钮。
  2. 执行以下操作之一以分配变量:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal