添加指令块

创建功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序时,在 FBD 语言编辑器中使用指令块。
FBD 程序中的功能元素可以是指令块、函数、用户定义的功能块或运算符。
FBD 指令块示例
FBD 指令块示例
添加指令块
  1. 在“
    工具箱
    ”的“
    搜索
    ”中,输入指令块名称。
  2. 将指令块拖到编辑器中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal