过程指令

过程指令用于监控和保持过程循环的几个方面,例如压力、温度、流速以及液面。过程指令通过将输出信号发送到控制阀来调节过程。
过程控制指令
指令
描述
在不同实型值上执行布尔迟滞。
配置和控制用于比例积分微分 (Proportional Integral Derivative, PID) 逻辑的输入和输出。
比例积分微分 (PID) 指令用来使用 PID 功能更准确地控制过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal