配置显式消息的对象数据值 (MSG_CIPGENERIC)

要使用 MSG_CIPGENERIC 功能块处理显式消息,请使用正确的值配置 AppCfg 参数。
存在多种信息来源,信息涵盖消息通信的实现和使用,来源包括
FactoryTalk Design Workbench
帮助、用户手册和 Rockwell Automation 文献库。
与消息通信有关的其他信息来源
信息来源
描述
如何查找信息
特定通信设备的用户手册
包含与消息传送有关的重要信息和有关配置消息功能块的特定信息。
EtherNet/IP 适配器 22-COMM-E FRN 1.xxx
的
附录 C
提供与可使用显式消息访问的以太网/IP 对象有关的信息。
以太网/IP 规范
定义每个 CIP 设备中所含的对象:标识对象、消息路由器对象和网络对象。
Micro800 可编程控制器:CIP 客户端消息入门
提供在
Micro830
和
Micro850
可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 中使用 CIP GENERIC 和 CIP 符号消息的快速入门说明。

CIP 注册对象数据

MSG_CIPGENERIC 功能块使用 AppCfg 参数中的 CIP 注册对象数据。该对象数据包括:
  • 类代码
  • 实例
  • 实例属性
  • Service

MSG_CIPGENERIC AppCfg 参数值

可使用输入变量中 CIP 注册对象的值来配置 MSG_CIPGENERIC 功能块参数。下图展示了 MSG_CIPGENERI 功能块参数中使用的 CIP 注册对象数据值。
MSG_CIPGENERIC AppCfg 参数值
MSG_CIPGENERIC AppCfg 参数值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal