在 Rockwell Automation 文献库中打开手册

使用以下步骤从
Rockwell Automation
文献库中打开手册。
要在 Rockwell Automation 文献库上打开手册
  1. (可选)展开“
    更改国家/地区站点
    ”选择列表,然后从“
    语言
    ”列表中选择一种语言来访问用户手册的非英语版本。
  2. 在“
    搜索文献库
    ”框中,键入完整或部分设备目录编号。
    例如,输入
    2080-L70E
    以查找
    Micro870
    用户手册。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal