输入/输出指令

通过向以物理形式连接至可编程逻辑控制器的设备发送信号,使用“输入/输出”指令从控制器或模块读取或向其写入数据。输入继电器将信号传输至内部继电器,输出继电器将信号传输至外部输出设备。
输入/输出指令
指令
描述
在进行正常输出扫描前更新输入。
在进行正常输出扫描前更新输出。
根据输出范围调整输入值。
打开或关闭配置的 PWM 通道的脉宽调制 (PWM) 输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal