SCALER(刻度盘)

支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SCALER
SCALER
SCALER 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行调整方程
  • FALSE:没有调整方程
仅适用于梯形图程序。
Input
输入
REAL
输入信号。输入不受 InputMin 和 InputMax 限制。要限制输入,需要在将其输入到 SCALER 指令之前使用 LIM 指令来调整输入。
InputMin
输入
REAL
确定斜率和偏移值。
InputMax
输入
REAL
确定斜率和偏移值。
OutputMin
输入
REAL
确定斜率和偏移值。
OutputMax
输入
REAL
确定斜率和偏移值。
Output
输出
REAL
已缩放输出。输出未被钳制在 OutputMin 和 OutputMax 之间。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。

SCALER 示例

SCALER 功能块图示例
SCALER 梯形图示例
SCALER 梯形图示例
SCALER 结构化文本示例
SCALER 结构化文本示例
(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal