LE (<=)

LE 指令可比较整型、实型、时间、日期和字符串输入值,以确定第一个输入是否小于或等于第二个输入。
不建议对 TON、TP 或 TOF 指令块进行时间值相等测试。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
LE
LE
LE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 执行输入比较。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
i1
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
所有输入的数据类型必须相同。时间输入适用于结构化文本、梯形图和功能块图语言。
i2
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
输出
BOOL
TRUE (如果 i1 <= i2)。

LE 示例

LE 功能块图示例
LE 功能块图示例
LE 梯形图程序示例
LE 梯形图程序示例
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal