TOF(计时器,关闭延时)

TOF 指令将内部计时器增加至指定值。
操作详细信息︰如果将 EN 参数用于本指令块,则计时器在 EN 设为 TRUE 时开始递增,即使将 EN 设为 FALSE 也继续递增。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
TOF
TOF
TOF 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
输入控制。
  • TRUE: 检测到下降沿,开始增加内部计时器。
  • FALSE:检测到上升沿,停止并复位内部计时器。
PT
输入
TIME
最大编程时间。
请参见 Time 数据类型。
Q
输出
BOOL
  • TRUE: 总时间未过。
  • FALSE:总时间已过。
ET
输出
TIME
当前已过去的时间。值的可能范围从 0ms 到 1193h2m47s294ms。

TOF 示例

TOF 时间图
TOF 时间图
TOF 功能块图示例
TOF 功能块图示例
TOF 梯形图示例
TOF 梯形图示例
TOF 结构化文本示例
TOF 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal