比较指令

比较指令通过表达式或特定比较指令来比较整型、实型、时间、日期和字符串值,或在达到配置的上限或下限时发出提醒。
比较指令
指令
描述
将第一个输入与第二个输入进行比较以确定是否相等。适用于整形、实型、时间、日期和字符串数据类型。
比较输入值以确定第一个输入是否大于第二个输入。
比较输入值以确定第一个输入是否大于或等于第二个输入。
比较输入值以确定第一个输入是否小于第二个输入。
比较输入值以确定第一个输入是否小于或等于第二个输入。
比较输入值以确定第一个输入是否不等于第二个输入。
将整型值限制为给定的间隔。
计算两个整型值的最大值。
计算两个整型值的最大值。
上限和下限实值的滞后。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal