转换每转脉冲数和速度

在
FactoryTalk Design Workbench
中,支持运动的
Micro800
控制器使用高速脉冲序列输出 (Pulse-Train Outputs, PTO) 进行轴定位。轴可以用每分钟转数 (rpm) 或每秒用户定义单位进行配置。用户定义的单位是使用“轴 - 电机和载荷”配置页面上的“
位置
”参数定义的。
要将 rpm(步长)转换为用户定义的单位,请使用以下公式:
用来将 rpm(步长)转换为用户定义单位的公式
用来将 rpm(步长)转换为用户定义单位的公式
要将速度转换为每秒用户定义的单位或 rpm,请使用以下公式:
用来将速度转换为每秒用户定义单位或 rpm 的公式
用来将速度转换为每秒用户定义单位或 rpm 的公式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal