“轴 - 电机和载荷”选项卡

为支持运动的
Micro800
控制器配置运动设置。添加轴以创建轴配置页面。
使用“
轴<x> - 电机和载荷
”配置页面可以执行以下操作︰
  • 选择与机械系统值匹配的单位缩放。
  • 指定与电机的一转对应的脉冲数。
  • 指定载荷在电机转动一转时所移动的距离。
  • 选择电机的方向。
  • 选择用来解释控制器所收到的方向信号的方法。
  • 指定当轴处于“
    运行
    ”模式下并且运动方向反转时运动逻辑的延迟时间。
轴 -“电机和载荷”选项卡上的设置
类别
设置
描述
用户定义的单位
位置
指定与机械系统值匹配的单位缩放。
这些单位适用于编程、配置和监控功能的所有命令和轴用户单位值。
为“
位置
”指定的单位用于轴的所有单位参数。
选项包括:
  • mm
    表示毫米
  • cm
    表示厘米
  • 英寸
  • rev
    表示转
mm
是默认设置。
例如,如果将英寸指定为“
位置
”的用户定义单位,则“
英寸
”也将用作“
每转的行程
”的单位。
时间
显示控制器的只读时间度量单位。单位为
s
。
电机转数
每转脉冲数
指定与电机的 1 转对应的脉冲数。
值范围为 0.0001 到 8,388,607,采用单精度浮动格式。
默认值为 200.0。
每转的行程
指定载荷在电机转动一次时所移动的线性或旋转距离。
值范围为 0.0001 到 8,388,607,采用单精度浮动格式,以用户定义的单位为度量单位。例如,1.0 mm。
方向
极性
指定将作为离散输入由控制器所收到的方向信号将被解释为“
反向
”还是“
正向
”。
  • “
    正向
    ”:信号被解释为由运动控制器接收,不进行反向。
  • “
    反向
    ”:信号在由运动控制逻辑解释之前进行反向。
“
正向
”是默认设置。
模式
指定运动的方向。
选项包括:
  • “
    正方向
    ”(顺时针)
  • “
    负方向
    ”(逆时针)
  • 双向
“
双向
”是默认选项。
更改延时
指定当轴处于“
运行
”模式下并且运动方向反转时运动逻辑延迟的持续时间。
“时间延迟”使轴在更改方向之前停止。
值范围为 0 到 100 毫秒。默认值为
10 ms
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal