“轴 - 原位”配置页面

为支持运动的
Micro800
控制器配置运动设置。添加轴以创建轴配置页面。
使用“
轴<x> - 原位
”配置页面可以执行以下操作:
  • 配置轴的原位方向、速度、加速、减速和加加速度。
  • 打开原位开关,设置活动级别。
  • 打开原位标记,选择可用的输入变量,设置活动级别。
归位是一种将轴校准至已知位置的方法。这涉及到将轴移动到可通过物理方式验证的位置,该位置通常由外部传感器和输入来检测。然后,系统会将预定义位置指定为轴的原位位置。原位位置是所有绝对定位移动的参考位置,由处于打开状态的“
原位开关输入
”和“
原位标记输入
”定义。原位位置在轴启动时设置,并且只要控制系统运行就会保留。
轴 -“原位”选项卡上的设置
设置
描述
原位方向
指定在返回原位位置时轴的移动方向。
选项如下:
  • “
    正向
    ”(顺时针)
  • “
    负向
    ”(逆时针)
默认设置为“
负向
”。
原位速度
指定轴的归位速度。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 500.0 mm/s。默认值为 25.0 mm/s。
“
原位速度
”的值不能大于在“轴
<x>
- 动态
”配置页面上指定的“
最大速度
”值。
有关详细信息,请参见 转换每转脉冲数和速度。
原位加速
指定在归位进程中速度的增加速度。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 50,000.0 mm/s
2
。默认值为 25.0 mm/s
2
。
“
原位加速
”的值不能大于在“轴
<x>
- 动态
”配置页面上指定的“
最大加速
”值。
原位减速
指定在归位进程中速度的增加速度。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 50,000.0 mm/s
2
。默认值为 25.0 mm/s
2
。
“
原位减速
”的值不能大于在“轴
<x>
- 动态
”配置页面上指定的“
最大减速
”值。
原位加加速度
指定加速的变化速率。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.0 到 50,000.0 mm/s
3
。默认值为 0.0 mm/s
3
。
“
原位加加速度
”的值不能大于在“轴
<x>
- 动态
”配置页面上指定的“
最大加加速度
”值。
滑动速度
指定轴的滑动速度。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 25.0 mm/s。默认值为 5.0 mm/s。
“
滑动速度
”的值不能大于在“轴
<x>
- 动态
”配置页面上指定的“
最大速度
”值。
原位偏移
指定从物理“原位传感器打开”位置到用户定义的原位位置之间的距离。
该值采用单精度浮动格式,范围为 -5,368,709 到 5,368,709 mm。默认值为 0.0 mm。
原位开关输入
打开或关闭“原位开关输入”设置。打开“原位开关输入”后,“
输入
”和“
活动级别
”设置可用。默认情况下,它处于打开状态。
“
输入
”显示原位开关的输入变量名,变量名是只读的。
“
活动级别
”指定来自硬件设备(如开关)的输入信号的活动级别。默认情况下,活动级别设置为“
高
”。
原位标记输入
打开或关闭“原位标记输入”设置。打开“原位开关输入”后,“
输入
”和“
活动级别
”设置可用。默认情况下,此选项处于关闭状态。
“
输入
”列出原位标记的可用输入变量,最多支持选择 16 个输入,即使控制器的可用输入超过 16 个也是如此。
“
活动级别
”指定来自硬件设备(如开关)的输入信号的活动级别。默认情况下,活动级别设置为“
高
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal