搜索
GuardMasterModDefDlg
“设备定义”对话框
使用“
设备定义
”对话框修改属性或定义新的 Guardmaster 安全继电器。最多可以监视六个继电器。选择定义设备定义的数据类型。您可以从 Web 下载更新的设备定义数据类型。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
“设备定义”对话框参数
设备定义 - 重复插槽
设备定义 - 空插槽
设备定义 - GuardLink 插槽
设备定义 - 上载
“设备定义 - 新建继电器”对话框
“设备定义 - 配置继电器”对话框
设备定义 - 删除设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal