设备定义 - 上载

使用
上载
执行 440R 以太网接口配置。您可以通过选择
上载
并在
上载 - 路径选择
对话框中选择存在 440R 设置的路径来更新配置。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal